Showing 311 - 320 of 1,457 results

Page 32 of 146
  • LK FUGA® Wiser Multiwire LED Push-button Dimmer Wiser Home Device user guide

    sensor. – Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger anautomation to turn on the lights, close the shutter etc. Refer to the AwayMode topic in the respective System User Guide. NOTE: Maximum 10 conditions can be added. a. In this example, we will select Device status change and choose
  • Wiser 16 A Relay for Temperature Control Wiser Home Device user guide

    ): – Device status change: Select a device to enable automation.– Away Mode: Enable/Disable away mode to trigger an action. TIP: Away mode can also be used as a trigger to turn off the lights,dimmer or closing the shutter etc. For more information about AwayMode, refer to the system user guide. 5. Tap
  • System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang Wiser Home Device user guide

    - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang 4. Tap Add conditions (B) and select any of the following (C). – Device status change (Select the device): An automation will be triggeredbased on a device status, such as the opening of a shutter or the detectionof movement by a motion sensor. – Away Mode
  • Mode Confort Saisonnier

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Mode Confort Saisonnier Mode Confort Saisonnier Mode Confort Saisonnier Le mode Confort Saisonnier utilise la température prévue d’un lieu ou les informations des capteurs de lumière et de température pour déterminer la température d’une pièce et y maintenir une température souhaitée en ouvrant ou
  • Seasonal Comfort Mode

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode The seasonal comfort mode uses the predicted temperature of a location or information from the light and temperature sensors to determine the temperature of a room and maintain a desired temperature in it by opening or closing the
  • Mode Confort Saisonnier

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Mode Confort Saisonnier Mode Confort Saisonnier Mode Confort Saisonnier Si un appareil de commande des volets est installé à votre domicile, la fonctionnalité du mode Confort saisonnier sera disponible. Le mode Confort saisonnier est une fonction intelligente qui aide à maintenir la température
  • Mode de charge

    Mureva EVlink – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    Mode de charge Mode de charge Mode de charge À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez gérer le mode de charge. Dans l'onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils > Mureva EVlink Socket. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, appuyez sur Mode de charge. Dans le menu EV
  • Mode de charge

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Mode de charge Mode de charge Mode de charge Utilisation de l'application Wiser Home, pour gérer le mode de charge. Sur la Onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils > Schneider Charge. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, appuyez sur Mode de charge. Dans le menu EV Charging
  • Seasonal Comfort Mode

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode If you have a shutter control devices installed at your home, Seasonal Comfort Mode feature will be available. Seasonal Comfort Mode is a smart feature helps maintain the perfect temperature throughout the year by automatically
  • Seasonal Comfort Mode

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode If you have a shutter control devices installed at your home, Seasonal Comfort Mode feature will be available. Seasonal Comfort Mode is a smart feature helps maintain the perfect temperature throughout the year by automatically
Page 32 of 146