Showing 3,141 - 3,150 of 9,859 results

Page 315 of 986
  • Safety Information

    Exxact - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are
  • Safety Information

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure. The addition of either symbol to a “Danger” or “Warning” safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are
  • Setting the device location in the room

    Ovalis - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Setting the device location in the room Setting the device location in the room Setting the device location in the room Using the Wiser Home app, you can assign your Socket outlet to any room (such as bedroom, living room, dining room etc.). To assign a Socket outlet to a room: On the Home page, tap . Tap Devices Connected Socket Location (A) to assign the Socket outlet to the existing room or a new room (B) and tap Submit.
  • Redigera ett scenario

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    kan du nu göra följande ändringar: Ändra ikonen. Byt namn på scenariot. Tryck på varje åtgärd för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort en åtgärd drar du åtgärden åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera den. Tryck på Lägg till åtgärder (B) för att lägga till nya villkor. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Redigera ett schema

    Exxact – Vriddimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Redigera ett schema Redigera ett schema Redigera ett schema På skärmen Hem trycker du på Automatiseringar Scheman. Tryck på schemat som du vill redigera. Tryck på DETALJER FÖR SCHEMA så kan du göra följande: Byt namn på schemat (A). Inom menyn Gäller för (B) kan du välja bland de enheter som visas
  • Redigera ett schema

    Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Redigera ett schema Redigera ett schema Redigera ett schema På skärmen Hem trycker du på Automatiseringar Scheman. Tryck på schemat som du vill redigera. Tryck på DETALJER FÖR SCHEMA så kan du göra följande: Byt namn på schemat (A). Inom menyn Gäller för (B) kan du välja bland de enheter som visas
  • Redigera ett schema

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckdimmer m. nolla LED uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Redigera ett schema Redigera ett schema Redigera ett schema På skärmen Hem trycker du på Automatiseringar Scheman. Tryck på schemat som du vill redigera. Tryck på DETALJER FÖR SCHEMA så kan du göra följande: Byt namn på schemat (A). Inom menyn Gäller för (B) kan du välja bland de enheter som visas
  • Ejemplo de una automatización

    Actuador 16A para control de temperatura Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Esta demostración le guía a través de la configuración de una automatización que activa la calefacción a una temperatura establecida de 20 °C cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 18 °C
  • Ejemplo de una automatización

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Esta demostración le guía a través de la configuración de una automatización que activa la calefacción a una temperatura establecida de 20 °C cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 18 °C
  • Pairing the device

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    ; > Climate tab. Tap Next.The next screen shows the thermostat joining process. On thermostat press and hold + and – touch button simultaneously (> 3 s) until Jn appears on the device. The wireless LED blinks amber when joining. Wait for a few seconds until the wireless LED on the thermostat turns
Page 315 of 986