Showing 4,071 - 4,080 of 9,859 results

Page 408 of 986
  • Laitteen ilmoituksen asettaminen

    Wiser liiketunnistin katto – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    liikettä havaitaan (A) kytkeäksesi päälle tai pois päältä anturin ilmoitusvaihtokytkimen. Lisäksi voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tunnistimen ilmoitusvaihtokytkimen valitsemalla Ohjaus-välilehdellä Liiketunnistin Laitteen asetukset Ilmoita minulle, jos havaitaan liike (A). Oletuksena anturin ilmoitusvaihtokytkin (A) on pois päältä. Automaation luomat ilmoitukset käsitellään erillisinä ilmoituksina.
  • Removing the device

    Exxact - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser Home app, you can remove the Socket outlet from the Wiser system. On the Home screen, tap . Tap Devices Connected Socket Delete (A). A confirmation window will be prompted, click OK to confirm.
  • Ta bort en automation

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ta bort en automation Ta bort en automation Ta bort en automation På skärmen Hem trycker du på Automationer . Gå till Automation och tryck på den automation du vill ta bort. På skärmen Redigera automation trycker du på Radera automation (A), läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på OK (B).
  • Mudar de operação manualmente

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Mudar de operação manualmente Mudar de operação manualmente Mudar de operação manualmente Pode ligar/desligar a tomada manualmente pressionando um botão de funcionamento, o qual será exibido a verde ao lado da tomada, e a tomada fornecerá energia ao aparelho elétrico ao qual está ligada.
  • History

    Wiser Home – System User Guide (France)

    History History History Provides history of power consumed by loads. If there is an existing On Grid solar system, the app provides history of imported and exported energy. On the page, tap History. You can change the displayed timeframe (hours, days, months and years), by tapping (A). The Grid
  • Solución de problemas

      Same topic found multiple times in this document:
    Solución de problemas Síntoma Posible causa Solución El LED pasa a ámbar fijo. Error de radiofrecuencia en el sistema Wiser. El relé de caldera no puede comunicarse con el sistema Wiser. Compruebe que el Wiser Hub esté encendido y dentro del alcance del relé de caldera. El LED pasa a rojo fijo
  • Indstilling af enhedsnotifikation

    Wiser bevægelsessensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    (A) for at aktivere eller deaktivere vippekontakten for sensornotifikation. Derudover kan du aktivere eller deaktivere vippekontakten for sensornotifikation ved at trykke på fanen Styring Bevægelsessensor Enhedsindstillinger Giv mig besked, hvis der registreres bevægelse (A). Vippekontakten for sensornotifikation (A) er som standard slået FRA. Notifikationer, der er oprettet via automatisering, behandles som separate notifikationer.
  • Gerätebenachrichtigung einstellen

    Wiser Bewegungsmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Benachrichtigung bei erkannter Bewegung (A), um den Umschalter für die Sensorbenachrichtigung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Darüber hinaus können Sie den Umschalter für die Sensorbenachrichtigung aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Bewegungssensor
  • Setting device notification

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    Setting device notification Setting device notification Setting device notification Using the Wiser Home app, you can enable or disable the sensor notification. On the Home screen, tap . Tap Devices Window/Door Sensor Notify me on status changes (A) to enable or disable the sensor notification
  • Remover o dispositivo do sistema

    Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Remover o dispositivo do sistema Remover o dispositivo do sistema Remover o dispositivo do sistema Através da aplicação Wiser Home, pode remover a tomada do sistema Wiser. Para remover a tomada: Na página Principal, toque em . Toque em Dispositivos Tomada conectável Eliminar (A).
Page 408 of 986