Showing 4,121 - 4,130 of 9,859 results

Page 413 of 986
  • Eliminar uma automatização

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização Eliminar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende eliminar. No ecrã Editar automatização, toque em Eliminar automatização (A), leia a mensagem de confirmação e, em seguida, toque em OK (B).
  • Potenciar todo

    Termostato de radiador Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Potenciar todo Potenciar todo Potenciar todo Puede aplicar una potenciación de +2 °C durante 1 hora a todas las salas del sistema. No afectará al agua caliente de ninguna manera. Debido a que se trata de una «acción única», puede encontrar Potenciar todo (A) en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.
  • Removing the device

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser Home app, you can remove the Socket outlet from the Wiser system. On the Home screen, tap . Tap Devices Connected Socket Delete (A). A confirmation window will be prompted, click OK to confirm.
  • Modificación del icono

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Modificación del icono Modificación del icono Modificación del icono En la pantalla de Inicio, toque Dispositivos Enchufe conectado. Toque Icono, seleccione el icono que desee (A) y toque Guardar (B). Si ha instalado una toma de corriente y PowerTag, al cambiar el icono a otra categoría se eliminarán todos los datos del historial.
  • Ställa in enhetsmeddelande

    Wiser rörelsedetektor – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ställa in enhetsmeddelande Ställa in enhetsmeddelande Ställa in enhetsmeddelande Med Wiser Home-appen kan du aktivera eller inaktivera sensormeddelandet i din smartphone. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Rörelsesensor Meddela mig om rörelse upptäcks (A) för att aktivera eller
  • Testing the device

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    Testing the device Testing the device Testing the device The device has a test mode that helps ensure the proper operation of the device. It is recommended to test the device once a month. If the device is installed in a mobile home, it is recommended to test the device weekly and before every journey.
  • History

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    History History History Provides history of power consumed by loads. If there is an existing On Grid solar system, the app provides history of imported and exported energy. On the page, tap History. You can change the displayed timeframe (hours, days, months and years), by tapping (A). The Grid
  • History

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    History History History Provides history of power consumed by loads. If there is an existing On Grid solar system, the app provides history of imported and exported energy. On the page, tap History. You can change the displayed timeframe (hours, days, months and years), by tapping (A). The Grid
  • Acerca del documento

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Acerca del documento Acerca del documento Acerca del documento Ámbito del documento Este documento proporciona instrucciones para instalar, configurar y utilizar la System M y System D toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A con el sistema Wiser Home. Explica cómo emparejar el dispositivo
  • Micromódulo variador multifios

    Sistema M e Sistema D - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    ligado ao botão de pressão mecânico direito. Prima ligeiramente a parte superior do botão de pressão 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios. O LED de estado pisca a verde. PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão. Acione apenas os botões do
Page 413 of 986