Showing 5,451 - 5,460 of 9,846 results

Page 546 of 985
  • Tips and Advice

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    available tips. Each tip has two options: You can perform this action only if you are connected to internet. Show Me: Tap a tip or tap Show Me to view the complete tip along with any actions you may need to take. After reviewing the tip, you can choose further options: Mark as Done If you find the
  • Configuración del dispositivo

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Configuración del dispositivo Configuración del dispositivo Configuración del dispositivo La pantalla Detalles del dispositivo le permite configurar los ajustes del dispositivo según sus preferencias. En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos Luces Interruptor de relé para ir a la
  • Configuración del actuador de calefacción por suelo radiante

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    dispositivos de calefacción como el relé 16 A o el Termostato de radiador Wiser. Consulte Emparejamiento del dispositivo. Asigne una habitación al termostato una vez que se haya emparejado y luego pulse Siguiente para configurar el suelo radiante. Pulse Dispositivo de salida (A) para abrir el menú
  • Tekniset tiedot

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    Resistiivinen kuorma: enintään 16 A, 3520 W Induktiivinen kuorma: enintään 4 A Liittimet: Ruuviliittimet enint. 2,5 mm², 0,5 Nm Nollajohdin: Vaaditaan Ympäristön lämpötila: 0–40 °C Suhteellinen ilmankosteus: enint. 90 %, ei kondensoiva Lämpötilan tarkkuus: enint. ±0,5 °C (välillä 4...30 °C
  • Renaming the device

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    Renaming the device Renaming the device Renaming the device You can rename the device using the Wiser Home app. On the Home screen, tap . Tap Devices Climate 16A Relay Name (A) to rename the device. Type and icon (B) are both assigned automatically, based on whether you have radiators or floor heating. You will be able to view this only after the pairing is completed.
  • Switching operation using the app

    Odace - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Switching operation using the app Switching operation using the app Switching operation using the app Using the Wiser Home app, you can turn On/Off the Socket outlet remotely. On the Control tab, tap All and find the device. Tap (A) to turn On/Off the Socket outlet.
  • Identifiering av enheten

    Wiser magnetkontakt för fönster och dörr – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Identifiera (A). Dessutom kan du identifiera sensorn genom att trycka på fliken Kontroll Fönster-/dörrsensor Enhetsinställningar Identifiera (A). Sensorlampan blinkar för att identifiera sensorn och fortsätter att blinka grönt tills du trycker på OK.
  • Cambio del nombre del dispositivo

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Sensor de temperatura/humedad Nombre del dispositivo (A). Además, puede cambiar el nombre del sensor pulsando la pestaña Control Sensor de temperatura/humedad Ajustes del dispositivo Nombre del dispositivo (A).
  • Identifikation af enheden

    Wiser temperatur-/fugtighedssensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Med Wiser Home-appen kan du identificere sensoren fra andre tilgængelige enheder i rummet. Tryk på på Hjem-skærmen. Væk sensoren (tryk på funktionstasten). Tryk på Enheder Temperatur-/fugtighedssensor Identificér (A
  • Using the device

    Wiser Temperature/Humidity Sensor – Wiser Home Device user guide

    Using the device Using the device Using the device The Control Panel of the sensor allows you to view the real-time temperature and humidity values. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the sensor is located. On the sensor control panel page, you can see the following: The current temperature value (A) The current humidity value (B) History (C) Device settings (D) Add to favourites (E)
Page 546 of 985