Showing 5,981 - 5,990 of 9,846 results

Page 599 of 985
  • Sélection du mode de fonctionnement

    Capteur de fenêtre/porte Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Capteur de fenêtre/porte Mode de fonctionnement (A) pour sélectionner l'une des options suivantes (B): Fenêtre Porte Vous pouvez également sélectionner le mode de fonctionnement du capteur en appuyant sur l’onglet de commande Capteur de fenêtre/porte Paramètres de l’appareil Mode de fonctionnement
  • Ajuste de la localización del dispositivo

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.). En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos, seleccione en la
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Unica - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Ajuste de la localización del dispositivo

    Unica - Regulador universal giratorio conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.). En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos, seleccione en la
  • Modification d’un automatisme

    Odace - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    suivantes : Changer l’icône . Renommer l’automatisme. Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres. Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur (A) pour la supprimer. Appuyez sur ⊕ Ajouter une condition (B) pour ajouter une nouvelle condition. Pour
  • Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application

    Odace - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Activer/désactiver l’appareil à l’aide de l’application Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil. Appuyez sur (A) pour
  • Selección del tipo de dispositivo

    Unica - Interruptor de persianas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . Puede cambiar el tipo de dispositivo a Persiana con lamas basculantes si dispone de una función de inclinación. En la pantalla de inicio, pulse . Pulse Dispositivos Persianas Interruptor de persianas. Pulse (A) y seleccione un tipo de dispositivo. Si el tipo de dispositivo está seleccionado como Persiana con lamas basculantes, pulse (B) y seleccione un tipo de lamas (C). Pulse Aceptar.
  • Redefinir o dispositivo no Quick Home Connect

    Sistema M e Sistema D - Tomada conectável 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Redefinir a tomada Quando a reinicialização for realizada com sucesso. O interruptor e o dispositivo sem fios voltam às predefinições de fábrica. Integrar no Sistema Wiser Se pretender integrar os dispositivos no Sistema Wiser, redefina todos os dispositivos no Home Quick Connect e consulte o emparelhamento do dispositivo com o Wiser Hub/Gateway.
  • Checking the device history

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    will disappear. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the Smoke Alarm is located. On the device control panel page, tap History. In the History page, you can see the date, time, and type of alarm detected. Device history can be stored for a maximum duration of 90 days.
  • Suporte para dispositivos alimentados por bateria

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    dispositivos alimentados pela rede elétrica podem suportar dispositivos alimentados por bateria adicionais. A razão para tal é que os dispositivos alimentados pela rede elétrica no sistema também agem como extensores de rede do sistema. Instale e coloque em funcionamento todos os dispositivos
Page 599 of 985