Showing 6,791 - 6,800 of 9,846 results

Page 680 of 985
  • Renommer l’appareil

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Renommer l’appareil Renommer l’appareil Renommer l’appareil Vous pouvez renommer l’appareil à l’aide de l’application Wiser Home. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Volets Interrupteur de commande de volet Nom de l’appareil (A) pour renommer l’appareil.
  • Installieren des Geräts

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Laitteen uudelleennimeäminen

    PowerTag Energy – Wiser Home Laitteen käyttöopas

    aloitusnäytössä . Valitse Laitteet > Energia ja sitten luettelosta PowerTag. Valitse (A) ja haluamasi merkintätyyppi ja napauta Tallenna. Valitse (B), kirjoita uusi nimi. Asetukset tallennetaan automaattisesti.
  • Automation

    Odace - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Automation Automation Automation An automation allows you to trigger an action automatically or at scheduled times when certain conditions are met. By using the Wiser Home app, you can create automations based on your needs. This example demonstrates how a device works when the condition is met.
  • Eliminación de una automatización

    Plenum Airzone y Aidoo Pro - Aire acondicionado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización Para eliminar una automatización: En la pestaña Hogar pantalla, puntear Automatización. Pulse la automatización que desea eliminar. En la página Editar automatización, pulse Eliminar la automatización (A) y luego Aceptar.
  • Suppression d’un automatisme

    Climatiseur Airzone Plénum et Aidoo Pro – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme Suppression d’un automatisme Pour supprimer un automatisme : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Automatismes. Appuyez sur l’automatisme que vous souhaitez supprimer. Sur la page Modifier un automatisme, appuyez sur Suppression d’un automatisme (A) puis appuyez sur Ok.
  • Identification de l’appareil

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    Identification de l’appareil Identification de l’appareil Identification de l’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, identifiez le module parmi les appareils disponibles dans une maison. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Équipements Chauffe-eau Identification (A). Le voyant d’état clignote en vert lorsque le module est identifié. Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.
  • Sélection du type d’appareil

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    Sélection du type d’appareil Sélection du type d’appareil Sélection du type d’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez modifier le type d’appareil en fonction de vos besoins. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Équipements Chauffe-eau. Appuyez sur (A) et sélectionnez un type d’appareil. Appuyez sur Sauvegarder.
  • Renommer l’appareil

    Micromodule chauffage électrique FIP – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Renommer l’appareil Renommer l’appareil Renommer l’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez renommer l’appareil. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Chauffage Micromodule FIP Nommez (A) pour renommer l’appareil. Les paramètres seront sauvegardés automatiquement. Le Type est disponible en tant que Chauffe par défaut. Vous ne pouvez pas le modifier.
  • Removing the device

    Wiser Micromodule for Fil Pilote radiators – Wiser Home Device User Guide

    Removing the device Removing the device Removing the device Using the Wiser Home app, you can remove the device from the Wiser system. On the Home screen, tap . Tap Devices Climate FIP Micromodule Delete. A confirmation window is prompted. Tap Remove from System. Removing the device will delete all the historical data.
Page 680 of 985