Showing 7,041 - 7,050 of 9,846 results

Page 705 of 985
  • Eliminación de una automatización

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . En la pestaña Automatización, toque la automatización que desee eliminar. En la pantalla Editar automatización, toque Eliminar automatización (A), lea el mensaje de confirmación y toque OK (B).
  • Renommer l’appareil

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Renommer l’appareil Renommer l’appareil Renommer l’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez renommer le contrôleur de plancher chauffant. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Contrôleur Plancher Chauffant Nom de l’appareil (A) pour renommer le chauffage au sol.
  • Setting the device control

    Wiser Boiler Relay – Wiser Home Device user guide

    Setting the device control Setting the device control Setting the device control Using the Wiser Home app, you can set the control type such as Relay or OpenTherm. To set the control type: On the Home screen, tap . Tap Devices Boiler Relay Control Type (A) to select given option: Relay OpenTherm
  • Brug af enheden

    Wiser vindue/dør-sensor – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Brug af enheden Brug af enheden Brug af enheden Sensorens kontrolpanel gør det muligt at vise, hvorvidt vinduet/døren er åbnet eller lukket. På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller en rumfane, hvor sensoren er placeret. På siden med kontrolpanelet på sensoren kan du se følgende: Vindue-/dørstatus (A) Historik (B) Enhedsindstillinger (C) Tilføj til favoritter (D)
  • Gerät verwenden

    Wiser Wassersensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät verwenden Gerät verwenden Gerät verwenden Über das Bedienfeld des Sensors können Sie den aktuellen Status der Wasserleckerkennung überwachen. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf eine Registerkarte des Raums, in dem sich der Sensor befindet Auf dem Bedienfeld Sensor sehen Sie Folgendes: Wasserleckstatus (A) Historie (B) Geräteeinstellungen (C) Zu Favoriten hinzufügen (D)
  • Deaktivering af personliggjorte energiindsigter

    PowerTag Energy – Wiser Home Brugervejledning til enheden

    Hjem. Læs oplysningerne, og tryk på (A), og tryk derefter på Stop tjeneste. Genaktivér tjenesten igen ved at følge trin 1 menunavigationen, og tryk på Personliggjorte energiindsigter. Se Aktivering af personliggjorte energiindsigter for at følge den samme procedure.
  • Personalisierte Energieeinblicke deaktivieren

    PowerTag – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Personalisierte Energieeinblicke. Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf (A), dann auf Dienst beenden. Um den Dienst erneut zu aktivieren, führen Sie die Menünavigation in Schritt 1 aus und tippen Sie auf Personalisierte Energieeinblicke. Siehe Personalisierte Energieeinblicke aktivieren, um dasselbe Verfahren durchzuführen.
  • Built in Automation

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

  • Indstilling af enhedens placering

    Wiser Relæ puck – Brugervejledning til enhed

    Indstilling af enhedens placering Indstilling af enhedens placering Indstilling af enhedens placering Tilføj modulet til alle rum (f.eks. stue, soveværelse osv.) med Wiser Home-appen. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Apparater Vandvarmer Placering (A) for at tilordne modulet til et eksisterende rum eller et nyt rum (B), og tryk på Indsend. Tryk på Fjern fra rummet for at fjerne enheden fra det eksisterende rum.
  • Virta päälle -toiminnon säätäminen

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Virta päälle -toiminnon säätäminen Virta päälle -toiminnon säätäminen Virta päälle -toiminnon säätäminen Voit konfiguroida himmentimen kirkkaustason sen ollessa päällekytkettynä. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet > Mikromoduulihimmennin > Virta päälle -toiminto (A). Valitse jokin
Page 705 of 985