Showing 7,281 - 7,290 of 9,846 results

Page 729 of 985
  • Identifiering av enheten

    PowerTag Energy – Wiser Home Bruksanvisning för enheten

    Identifiering av enheten Identifiering av enheten Identifiering av enheten Använd Wiser Home-appen för att identifiera enheten. På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter och välj önskad PowerTag i listan och tryck sedan på Identifiera (A). Ett aviseringsfönster visas och statuslampan blinkar grönt i 30 sekunder på PowerTag. Tryck på OK i meddelandefönstret när du har identifierat PowerTag.
  • Laitteen poistaminen

    Wiser-palovaroitin langaton – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen poistaminen Laitteen poistaminen Laitteen poistaminen Wiser Home -sovelluksella voit poistaa palovaroittimen Wiser-järjestelmästä. Valitse aloitusnäytössä . Valitse Laitteet Palovaroitin Poista (A). Valitse OK vahvistaaksesi. Palovaroittimen poistaminen sovelluksesta nollaa laitteen
  • Eliminación de una automatización

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . En la pestaña Automatización, pulse la automatización que desee eliminar. En la página Editar automatización, pulse Eliminar automatización (A), lea el mensaje de confirmación y pulse OK (B).
  • Eine Automatisierung löschen

    Wiser Smarter Rauchmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Eine Automatisierung löschen Eine Automatisierung löschen Eine Automatisierung löschen Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Automatisierungen . Gehen Sie zu Automatisierung und tippen Sie auf die Automatisierung, die Sie löschen möchten. Tippen Sie auf der Seite Automatisierung bearbeiten auf Automatisierung löschen (A), lesen Sie die Bestätigungsmeldung und tippen Sie dann auf OK (B).
  • Ta bort en automatisering

    Wiser-brandvarnare med batteri – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ta bort en automatisering Ta bort en automatisering Ta bort en automatisering Tryck på Automatiseringar på startskärmen. Gå till Automatisering och tryck på den automatisering du vill ta bort. På sidan Redigera automatisering trycker du på Radera automatisering (A, läser bekräftelsemeddelandet och trycker sedan på OK (B).
  • Energy Centre

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    Energy Centre Energy Centre Energy Centre You can monitor your energy consumption and production even without a grid monitoring device (PowerTag E). If standalone energy devices are installed in your home, the Energy Center will be available to help you manage and monitor your energy usage. For more information on Energy Centre, refer to the respective System User Guide.
  • Ställa in enhetsplats

    Wiser strömställarpuck – Bruksanvisning för enheten

    Ställa in enhetsplats Ställa in enhetsplats Ställa in enhetsplats Använd Wiser Home-appen och lägg till modulen i valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, osv.). På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Apparater Vattenvärmare Plats (A) för att tilldela modulen till ett befintligt rum eller ett nytt rum (B) och tryck på Skicka. Tryck på Ta bort från rum för att ta bort enheten från det befintliga rummet.
  • Identification de l’appareil

    Micromodule chauffage électrique FIP – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Identification de l’appareil Identification de l’appareil Identification de l’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, identifiez le module parmi les appareils disponibles dans une maison. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Chauffage Micromodule FIP Identification (A). Le voyant d’état clignote en vert lorsque le module est identifié. Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.
  • Ajuste del nivel de luminosidad

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste del nivel de luminosidad Ajuste del nivel de luminosidad Ajuste del nivel de luminosidad Con la aplicación Wiser Home, puede ajustar el nivel de luminosidad mínimo y máximo. En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos > Micromódulo regulador. Arrastre la barra deslizante para aumentar o disminuir la Luminosidad mínima y la Luminosidad máxima (A).
  • Laitteen tunnistaminen

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    (A). Tilan LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja kaihdin avautuu/sulkeutuu asteittain, kun kaihdinohjauskytkin tai kaihdinlamelli on tunnistettu onnistuneesti. Napauta kohtaa Okie lopettaaksesi laitteen tunnistuksen.
Page 729 of 985