Showing 7,331 - 7,340 of 9,846 results

Page 734 of 985
  • Identification de l’appareil

    Micromodule chauffage électrique FIP – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Identification de l’appareil Identification de l’appareil Identification de l’appareil À l’aide de l’application Wiser Home, identifiez le module parmi les appareils disponibles dans une maison. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Chauffage Micromodule FIP Identification (A). Le voyant d’état clignote en vert lorsque le module est identifié. Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.
  • Ajuste del nivel de luminosidad

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste del nivel de luminosidad Ajuste del nivel de luminosidad Ajuste del nivel de luminosidad Con la aplicación Wiser Home, puede ajustar el nivel de luminosidad mínimo y máximo. En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos > Micromódulo regulador. Arrastre la barra deslizante para aumentar o disminuir la Luminosidad mínima y la Luminosidad máxima (A).
  • Laitteen tunnistaminen

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    (A). Tilan LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja kaihdin avautuu/sulkeutuu asteittain, kun kaihdinohjauskytkin tai kaihdinlamelli on tunnistettu onnistuneesti. Napauta kohtaa Okie lopettaaksesi laitteen tunnistuksen.
  • History

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Unica - Connected Motion Sensor with Switch 10A

    Unica - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Eliminación de una automatización

    Unica - Detector de movimiento con interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización Eliminación de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . En la pestaña Automatización, toque la automatización que desee eliminar. En la pantalla Editar automatización, toque Eliminar automatización (A), lea el mensaje de confirmación y toque OK (B).
  • Gerät entfernen

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät entfernen Gerät entfernen Gerät entfernen Mit der Wiser Home App können Sie den Plug aus dem Wiser-System entfernen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Smart Plug Löschen (A). Alle netzbezogenen Daten werden gelöscht.
  • Google Home

    LK FUGA® Wiser wireless double relay – Wiser Home Device User Guide

    Google Home Google Home Google Home You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands. Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the relay switch On?” Turn on/off the device: “OK, Google, turn on/off the relay switch”.
  • Automatización

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Automatización Automatización Automatización Una automatización le permite activar una acción automáticamente o a horas programadas cuando se cumplan determinadas condiciones. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades. Este ejemplo demuestra cómo funciona un dispositivo cuando se cumple la condición.
  • Emergency Heating

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

Page 734 of 985