Showing 7,431 - 7,440 of 9,846 results

Page 744 of 985
  • Indicações do LED no Quick Home Connect

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Indicações do LED no Quick Home Connect Emparelhar o dispositivo no Quick Home Connect Ação do utilizador Indicador LED Estado Prima 5 vezes o botão de pressão numa sequência rápida. O LED pisca a verde uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 60 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED para de piscar.
  • Desativar as Informações personalizadas sobre energia

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Perceções de Energia Personalizadas. Leia as informações e toque em (A), depois toque em Parar o serviço. Para reativar novamente o serviço, siga o passo 1 de navegação no menu e toque em Informações personalizadas sobre energia. Consulte Ativar Informações personalizadas sobre energia para seguir o mesmo procedimento.
  • Adjusting the brightness level using app

    Odace - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. On the Device Control Screen, drag the slider bar up/down to increase/decrease the brightness (A). Tap (B) on the Device Control Screen to turn the dimmer on/off.
  • Turning On/Off device using app

    Odace - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the dimmer is located. Tap (A) to turn on/off dimmer. You can also turn the device on/off and adjust the brightness from the Home screen when you add it to your Favourite.
  • Resetting the device

    Odace - Connected Universal Rotary Dimmer LED – Wiser Home Device User Guide

    push button. Upon successful reset, the LED stops blinking. The dimmer restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Indicación LED

    Micromódulo de potencia Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    LED brilla en verde durante unos segundos antes de apagarse. Restablecimiento del dispositivo Acción del usuario Indicación LED Estado Pulse brevemente el (PRESS) 3 veces y manténgalo accionado una vez durante >10 s. El LED parpadea en rojo una vez por segundo. El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. A continuación, el dispositivo se reinicia y el LED se vuelve ámbar indicando que está listo para el emparejamiento.
  • Edición de una automatización

    Micromódulo de potencia Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    automatización. Cambiar la condición o acción. Elimine la condición o acción moviéndola hacia la izquierda y tocando . Para cambiar el orden de las acciones, toque la opción Después, mantenga pulsada una acción y, a continuación, arrástrela y colóquela en la posición deseada. Añada una nueva condición o acción y toque Guardar.
  • Gerir os favoritos

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Gerir os favoritos Gerir os favoritos Gerir os favoritos Aceda e controle rapidamente os seus dispositivos mais utilizados a partir do ecrã inicial. Também pode reorganizar os dispositivos de acordo com as suas preferências. Adicionar favoritos No ecrã inicial, toque em Adicionar favoritos. Toque
  • Actividad y entorno

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Actividad y entorno Actividad y entorno Actividad y entorno (A) Muestra datos interesantes sobre cómo utiliza su sistema de calefacción, así como otras cosas interesantes que han estado sucediendo en su entorno durante el mes actual. Estos números se actualizan cada hora. La cantidad de veces que
  • Redigering af en automatisering

    PowerTag kontrol – Brugervejledning til enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
Page 744 of 985