Showing 7,951 - 7,960 of 9,969 results

Page 796 of 997
  • LED Indication

    Unica - Connected Motion Sensor with Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber.
  • Google Home

    Unica - Connected Motion Sensor with Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Google Home Google Home Google Home You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands. Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the Motion Sensor Dimmer On?” Motion detection: “OK, Google, is the sensor detecting movements
  • LED Indication

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The device is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The device then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber.
  • Resetting the device

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    successful reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. After reset, the LED turns amber indicating that it is ready for pairing.
  • Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller rumfanen, hvor enheden er placeret. Tryk på (A) for at tænde/slukke enheden. Fanen Styring vises ikke, hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet. Der er adgang til alle funktioner via Hjem skærmen.
  • Gerät identifizieren

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät identifizieren Gerät identifizieren Gerät identifizieren Mit der Wiser Home App können Sie den Plug aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren. So identifizieren Sie den Smart Plug: Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Smart Plug Identifizieren (A
  • Resetting the device

    LK FUGA® - Wiser wireless socket outlet 1½ M – Wiser Home Device user guide

    successful reset, the LED stops blinking. Then, the device restarts and blinks green for a few seconds. All configuration data, user data and network data are deleted. After reset, the LED turns amber, indicating that the socket is ready for pairing.
  • Væk-tilstand

    LK FUGA® Wiser trådløst dobbeltrelæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    ; Væk-tilstand på Hjem skærmen. Under afsnittet LYS skal du trykke på Øverste lyskontakt/nederste lyskontakt (A) for at tilføje den i Væk-tilstand. På skærmen Home skal du slå Væk-tilstand til. For mere information om Væk-tilstand, se Væk-tilstand i den pågældende systembrugervejledning.
  • LED-indikationer

    Wiser 16 A relæ til styring af temperatur – Brugervejledning til enheden

  • Turning On/Off Puck using app

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Turning On/Off Puck using app Turning On/Off Puck using app Turning On/Off Puck using app Using the Wiser Home app, you can turn on/off the Puck remotely. Go to the Control tab, tap All devices or the room tab where the Puck is located. Tap (A) to turn on/off. You can also turn the device On/Off when you add it to your Favourite.
Page 796 of 997