Showing 8,201 - 8,210 of 9,888 results

Page 821 of 989
  • Redigera en automation

    Wiser magnetkontakt för fönster och dörr – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    villkor för att ändra inställningarna. Om du vill ta bort ett villkor drar du villkoret åt vänster och trycker sedan på (A) för att radera det. Tryck på Lägg till villkor (B) för att lägga till ett nytt villkor. Om du vill ändra ordningen på åtgärderna trycker du på alternativet Sedan och drar och släpper sedan en åtgärd till önskad position. Tryck på Spara för att spara ändringarna.
  • Caractéristiques techniques

    Ovalis - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    14–150 W Convertisseur abaisseur de tension électronique 14–150 VA Veille 0,4 W max. Conducteur neutre Non requis Bornes de raccordement Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Unité d’extension Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m Protection par fusible Disjoncteur 16 A Fréquence de fonctionnement 2405 - 2480 MHz Puissance de radiofréquence max. transmise < 10 mW Protocole de communication certifié Zigbee 3.0
  • À propos de l’appareil

    Ovalis - Interrupteur à relais 10A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    À propos de l’appareil À propos de l’appareil À propos de l’appareil L’interrupteur à relais 10 A connecté (ci-après dénommé interrupteur à relais) est un bouton-poussoir qui peut être utilisé pour commuter des charges LED, ohmiques, inductives ou capacitives manuellement ou à distance. Options de
  • Haushaltsgeräte

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    . Kurzanleitung (PDF) Geräte-Benutzerhandbuch Wiser SmartPlug 16 A CCT711119 Steuert verschiedene elektrische Geräte, zum Beispiel Stehlampen, Radios, Ventilatoren oder Kaffeemaschinen, über die App. Überwachen Sie den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte. Kurzanleitung (PDF) Geräte-Benutzerhandbuch
  • LED Behavior

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    your router is powered on and operating as normal. If you have changed your Wi-Fi ® credentials or installed a new router, configure the hub accordingly. Firmware update During the firmware update process, Hub will disconnect from Wi-Fi ®. Hub cannot connect to Wiser Cloud. The hub continues to control the connected devices as normal. The App will only connect to the Hub when your smartphone is in the same Wi-Fi ® network as the Hub.
  • Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

    Unica - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    contrôle de l’appareil, faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A). Appuyez sur (B) sur l'écran de contrôle de l'appareil pour activer/désactiver le variateur.
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Unica - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

    Odace - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    contrôle de l’appareil, faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A). Appuyez sur (B) sur l'écran de contrôle de l'appareil pour activer/désactiver le variateur.
  • Gerät in Quick Home Connect zurücksetzen

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Pairing Wireless Switch with Single Socket Outlet

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

Page 821 of 989