Showing 8,211 - 8,220 of 9,888 results

Page 822 of 989
  • Meldingen en alarmen activeren

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    configureren: Tik in het Startscherm op . Tik op Account > Meldingen en alarmen. Tik op Maak een nieuw alarm aan (A) en selecteer een type alarm (B). Selecteer een apparaat uit de lijst (C) en tik op Volgende. Schakel de schuifknop (D) in om het alarm in te stellen. Tik op (Watts) en voer een waarde in om een vermogenslimiet in te stellen. Tik op (Gedurende), selecteer een tijdslimiet en tik op Instellen (E). Tik op Opslaan.
  • Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    contrôle de l’appareil, faites glisser la barre de défilement vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A). Appuyez sur (B) sur l'écran de contrôle de l'appareil pour activer/désactiver le variateur.
  • Paramétrer l’emplacement du dispositif

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    la liste l’appareil dont vous souhaitez modifier l’emplacement. Appuyez sur Emplacement pour ouvrir l’écran de configuration. Sur l’écran Paramétrage de l’équipement, vous pouvez entrer Nouveau nom de pièce (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B). Si l’appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur Supprimer de la pièce (C). Une fois les modifications effectuées, appuyez sur Envoyer (D).
  • Configuring EV Socket LED

    Mureva EVlink – Wiser Home Device User Guide

    LED and select any one of the following (A): Default: Pulsing green LED during charging Solid green LED in ON state, but not charging. LED is off when socket is in OFF state. Switch OFF after 10 seconds: LED will indicate same as Default behavior but will switch off after 10 seconds. Any change in status will re-trigger the LED. The settings will be saved automatically. For changing the LED settings without Wiser App, refer to LED settings.
  • Réglage des alarmes

    Mureva EVlink – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    consommation.Pour configurer les alarmes : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Compte utilisateur Notifications et alarmes Créer une nouvelle alarme. Sélectionnez le type d’alarme. Surconsommation Pas de consommation Sélectionnez un appareil dans la liste (A) et appuyez sur Suivant. Activez
  • Restablecimiento del dispositivo en Quick Home Connect

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Restablecimiento del interruptor inalámbrico Restablecimiento del micromódulo regulador multicable Cuando el reinicio se realiza correctamente, el interruptor inalámbrico y el dispositivo vuelven a los valores por defecto de fábrica. Integración en el sistema Wiser Si desea integrar los dispositivos en el sistema Wiser, restablezca todos los dispositivos en Quick Home Connect y consulte Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub/Gateway.
  • Konfigurera larm om överförbrukning

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    Konfigurera larm om överförbrukning Konfigurera larm om överförbrukning Konfigurera larm om överförbrukning Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar ett larm om överförbrukning för en enhet. På skärmen Meddelanden och larm trycker du på Skapa ett nytt larm (A). Välj larmtyp som
  • Away Mode

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    Away Mode Away Mode Away Mode The Away Mode is designed to set your home in a sensible state when you are away for longer periods (e.g. being away for the weekend). It temporarily overrides the normal controls (e.g. moments, automation) implemented in the hub. When you disable away mode, the
  • LED-valon kirkkauden säätö

    Wiser-palovaroitin 230 V – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    . Muussa tapauksessa voit odottaa 30 s, että valmiustilan LED-valo sammuu, ja sitten kirkkaustaso tallennetaan. LED-valon kirkkauden muuttaminen sovelluksella Valitse aloitusnäytössä . Valitse Laitteet Palovaroitin LED-merkkivalo (A). Paina lyhyesti Asetus/nollaus (S/R) -painiketta laitteella herättääksesi sen ennen kirkkaustason muuttamista. Valitse sovelluksessa jokin seuraavista (B): Maksimi Vähintään Valitse OK.
  • Styra rörelsesensorn

    ARGUS rörelsesensor utomhus 360 – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    att vara tillgängliga via startskärmen. Välj önskad rörelsesensor i listan (A). Välj den tid som den anslutna enheten ska vara aktiv. Om det behövs trycker du på enhetsikonen för att aktivera eller inaktivera den.
Page 822 of 989