Showing 8,311 - 8,320 of 9,888 results

Page 832 of 989
  • Socket Outlet

    LK FUGA Wiser wireless battery 4 button switch – Wiser Home Device User Guide

    Socket Outlet Socket Outlet Socket Outlet If you do not need the lower rocker of the Wireless switch, you can replace it with a blind plate. Remove the top rocker and short press the left push button 5 times in quick succession on the Wireless switch. The status LED blinks green. Short press the
  • Adjusting the brightness level using app

    Exxact - Connected Motion Sensor with Multiwire Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app Adjusting the brightness level using app On the Control tab, tap All devices or the room tab where the Motion Sensor Dimmer is located. On the Device Control Screen, drag the slider bar up/down to increase/decrease the brightness (A). You can also turn on/off the device on the Device Control Screen, tap (B) to turn on/off the Motion Sensor Dimmer.
  • Google Home

    Exxact - Connected Motion Sensor with Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    Google Home Google Home Google Home You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands. Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the Motion Sensor Dimmer On?” Motion detection: “OK, Google, is the sensor detecting movements
  • Caractéristiques techniques

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    14–150 W Convertisseur abaisseur de tension électronique 14–150 VA Veille 0,4 W max. Conducteur neutre Non requis Bornes de raccordement Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm Unité d’extension Interrupteur unique, nombre illimité, max. 50 m Protection par fusible Disjoncteur 16 A Fréquence de fonctionnement 2405 - 2480 MHz Puissance de radiofréquence max. transmise < 10 mW Protocole de communication certifié Zigbee 3.0
  • Setting the device location

    LK FUGA® Wiser wireless PIR with relay – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Redigering af en automatisering

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR med relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen

    LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen Tænd/sluk enheden ved hjælp af appen På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller rumfanen, hvor enheden er placeret. Tryk på (A) for at tænde/slukke enheden. Fanen Styring vises ikke, hvis du kun har en enkelt enhed i Wiser-systemet. Der er adgang til alle funktioner via Hjem skærmen.
  • Redigering af en automatisering

    LK® One Wiser trådløs bevægelsessensor, relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    automatiseringen. Tryk på hver betingelse for at ændre indstillingerne. Du fjerner en betingelse ved at skubbe betingelsen til venstre og derefter trykke på (A) for at slette den. Tryk på ⊕ Tilføj betingelser (B) for at tilføje en ny betingelse. For at ændre handlingers rækkefølge skal du trykke på optionen Derefter og holde en handling, derefter trække den til den ønskede position og slippen den. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • Gerät verwenden

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät verwenden Gerät verwenden Gerät verwenden Über den Bildschirm zur Gerätesteuerung können Sie das Gerät ein- und ausschalten und verschiedene Einstellungen steuern. Wählen Sie auf der Registerkarte Steuerung den Plug aus, und der Steuerungsbildschirm zeigt die nachstehenden Optionen an. A
Page 832 of 989