Showing 851 - 860 of 1,622 results

Page 86 of 163
  • Exxact - Connected Blind Control Switch

    Schneider Electric Shutter Calibration without Wiser app Shutter Calibration without Wiser app Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Seasonal Comfort Mode Seasonal Comfort Mode Schneider Electric 35 rue Joseph
  • Advanced device settings

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    duration. When presence detect or setback has been activated, thermostat dot matrix display shows away mode as below indicating input detection. Example for heating mode: If the user sets the thermostat's setpoint to 23° C Celsius and the inputs detect room occupancy, the thermostat will adhere to the 23
  • Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    doit activer la charge. Lorsque laluminosité ambiante passe en dessous du niveau de lux réglé, le capteur de mouvement est déclenchépour fonctionner. Mode Jour : Le capteur ACTIVERA la charge si un mouvement est détecté, quelle que soit laluminosité ambiante. Cela signifie que le capteur répondra aux
  • Création d’un programme

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l'onglet Contrôle, appuyez sur Tout > Schneider Charge. Appuyez sur Mode de charge. Si Schneider Charge est installé avec Passerelle Wiser, vous pouvez également naviguer sur le chemin suivant pour créer des programmes : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Programmes > Programme
  • Réinitialisation de l’appareil

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    Réinitialisation de l’appareil Réinitialisation de l’appareil Réinitialisation de l’appareil Sélectionnez l’une des options pour réinitialiser l’appareil en mode par défaut selon votre installation : Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir mécanique, puis appuyez une fois (>10 s). Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Configuration/Réinitialisation du module, puis appuyez une fois (>10 s) sur le module.
  • Réinitialisation manuelle de l’appareil

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Réinitialisation manuelle de l’appareil Réinitialisation manuelle de l’appareil Réinitialisation manuelle de l’appareil Appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton Configurer/Reset, puis appuyez longuement une fois sur le bouton Configurer/Reset pendant >10 s pour réinitialiser le détecteur de fumée en mode par défaut. Toutes les données de configuration, données d’utilisateur et données du réseau sont supprimées.
  • Eine Automatisierung erstellen

    Wiser Steuerung/Verteilerleiste für Fußbodenheizung – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Ein Gerät steuern > Heizung→und wählen Sie eine der folgenden Optionen (H): Boost: Stellen Sie die Dauer so ein, dass die Temperatur um 2 °C erhöht wird. Sollwert: Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Tippen Sie auf Sollwert, stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem vertikalen
  • LED Indications

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    the current room temperature. Heating input has been activated. Cooling demand The matrix display a solid blue LED to indicate the thermostat is cooling when the setpoint is lower than the current room temperature. Cooling input has been activated. Away mode Status User Interaction Description Away
  • Configuring the device

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
  • Configuring the device

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Push-button Dimmer – Wiser Home Device user guide

    of the device. B Location: Tap to assign the dimmer to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C RL-LED Mode: You can improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. Tap the toggle switch to
Page 86 of 163