Showing 8,851 - 8,860 of 9,886 results

Page 886 of 989
  • LED-Helligkeit einstellen

    Wiser Smarter Rauchmelder – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    30 Sekunden warten, bis die Standby-LED erlischt, dann wird die Helligkeitsstufe gespeichert. LED-Helligkeit mit der App ändern Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Tippen Sie auf Geräte Rauchmelder LED-Anzeige (A). Drücken Sie kurz die Setup/Reset-Taste (S/R) am Gerät, um es vor Änderung der Helligkeitsstufe zu aktivieren. Wählen Sie in der App eine der folgenden Optionen (B) aus: Maximum Minimum Tippen Sie auf OK.
  • Exportation de l'historique des frais

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , vous pouvez contrôler le flux de puissance et la consommation d'énergie dans l'onglet Énergie. Pour plus d’informations, consultez En direct. Tapez sur à chaque cycle de charge pour connaître le coût de charge de la session. Tapez sur (A) puis sur Exporter l'historique des charges (B) pour exporter
  • Einstellen des Lux-Werts

    Bewegungsmelder ARGUS 220-360 – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    ). Wenn Sie auf Benutzerdefinierter Lux-Wert tippen, ziehen Sie den Schieberegler (A) nach rechts/links, um den Lux-Schwellenwert einzustellen. Tippen Sie auf Einstellung. Tippen Sie auf Aktuellen Lux-Wert verwenden,um die aktuelle Umgebungslichtstärke als Schwellenwert für den Lux-Wert festzulegen. Der eingestellte Lux-Schwellenwert darf 2000 nicht überschreiten.
  • Säkerhetsinformation

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Replacing the battery

    Exxact – Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    by 180° to access the battery cover. Press and hold the battery cover with your thumb. Slide the battery cover with another thumb to remove. Remove the old battery, then press any push button on the device for a few seconds to reboot it and delete the internal low battery flag. Dispose the used batteries, as per statutory regulations. Insert the battery with plus (+) symbol facing outward Secure the battery cover.
  • LED Indication

    LK One Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    Status Press the push-button 3 times and hold it down once for > 10 s. After 10 s, the LED blinks red. The relay switch is in reset mode. It is reset to the factory settings after 10 seconds. The relay switch then restarts and the LED blinks green for a few seconds and then stays amber
  • Defining Lux settings

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

  • Brug af enheden

    LK® One Wiser trådløs bevægelsessensor, relæ – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Brug af enheden Brug af enheden Brug af enheden Skærmen Enhedsstyring gør det muligt for dig at tænde/slukke bevægelsessensorrelæet og styre forskellige indstillinger. Vælg bevægelsessensorkontakt på fanen Styring . Skærmen Enhedsstyring viser følgende muligheder: A Tryk for at tænde/slukke enheden
  • Beispiel für eine Automatisierung

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    hinzuzufügen, tippen Sie auf Bedingung hinzufügen > Abwesenheitsmodus > Aktivierter Abwesenheitsmodus (A). Lesen Sie die Informationen und tippen Sie auf OK. Tippen Sie zum Einstellen der Uhrzeit auf Wann > Zeit hinzufügen > Zeitraum > Tag Zeit > Einstellen. Um eine Aktion hinzuzufügen
  • Hantering av anti-tripping

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

Page 886 of 989