Showing 9,371 - 9,380 of 9,886 results

Page 938 of 989
  • Laitteen pariliittäminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Wiser kytkinmoduuli ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen4. Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita MAC-osoite ja asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa
  • Dépannage dans Quick Home Connect

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’appareil. Voir Micromodule pour volet roulant Le commutateur sans fil ne peut pas commander l’appareil de manière fiable. L’interrupteur sans fil et l’appareil sont trop éloignés l’un de l’autre. Placez l’interrupteur sans fil dans une position plus proche de l’appareil. L’interrupteur sans fil a
  • Setting the seasonal comfort mode

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    slats based on the shutter type. On the Home screen, tap Smart Modes Seasonal Comfort Mode.The Seasonal Comfort Mode set-up page is displayed, where you can update the following configurations: To change the configuration of the seasonal comfort mode: A Seasonal Comfort Mode: Tap the toggle switch to
  • Limitations of the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System When commissioning a Wiser system, it is important to understand the system limits, such as the maximum number of supported devices. The limits listed below only apply to the following hubs: Wiser Hub 2
  • Dépannage dans Quick Home Connect

    Unica - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’appareil. Voir Prise de courant L’interrupteur sans fil ne peut pas commander l’appareil de manière fiable. L’interrupteur sans fil et l’appareil sont trop éloignés l’un de l’autre. Placez l’interrupteur sans fil dans une position plus proche de l’appareil. L’interrupteur sans fil a perdu
  • Laitteen pariliitoksen muodostaminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Wiser liiketunnistin katto – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    -koodia muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4. Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse Asenna ilman QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja valitse
  • Dépannage dans Quick Home Connect

    Ovalis - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    l’appareil. Voir Bouton poussoir à variateur L’interrupteur sans fil ne peut pas commander l’appareil de manière fiable. L’interrupteur sans fil et l’appareil sont trop éloignés l’un de l’autre. Placez l’interrupteur sans fil dans une position plus proche de l’appareil. L’interrupteur sans fil a
  • Limitations of the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System When commissioning a Wiser system, it is important to understand the system limits, such as the maximum number of supported devices. System Limits Maximum number of Devices Zigbee 63 Hub 1 PowerTag E 20
  • Setting the seasonal comfort mode

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    slats based on the shutter type. On the Home screen, tap Smart Modes Seasonal Comfort Mode.The Seasonal Comfort Mode set-up page is displayed, where you can update the following configurations: To change the configuration of the seasonal comfort mode: A Seasonal Comfort Mode: Tap the toggle switch to
  • Dépannage dans Quick Home Connect

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    fil a perdu l’appairage. Appairez l’appareil à nouveau. Voir Interrupteurs de commande de volet La batterie de l’interrupteur sans fil est déchargée. Remplacez la batterie de l’interrupteur sans fil Scénario Procédure Contrôlez plusieurs appareils avec un seul interrupteur sans fil. Vous pouvez
Page 938 of 989