DUG_SysM - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB_WH-06

Gerät entfernen

Mit der Wiser Home App können Sie den Thermostat aus dem Wiser-System entfernen.
So entfernen Sie den Thermostat aus dem Wiser-System:
  1. Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Löschen (A).
  3. Lesen Sie die Bestätigungsmeldung und tippen Sie auf OK, um den Thermostat aus dem Wiser-System zu entfernen.
    HINWEIS: Durch Entfernen des Thermostats wird der Thermostat zurückgesetzt. Wenn beim Zurücksetzen nach wie vor ein Problem auftritt, finden Sie weitere Informationen unter Gerät zurücksetzen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?