DUG_SysM - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB_WH-06

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die sichere Elektroinstallation darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:
  • Anschluss an Installationsnetze
  • Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
  • Verlegung von Elektroleitungen
  • Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
GEFAHR
GEFAHR EINER TÖDLICHEN VERLETZUNG DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG
Am Ausgang liegt eventuell auch Strom an, wenn der Verbraucher ausgeschaltet ist.
  • Trennen Sie die Sicherung im Eingangsschaltkreis, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.
  • Vergewissern Sie sich, dass der Netzeingang über eine 2-A-Sicherung verfügt.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?