DUG_SysM - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB_WH-06

Über das Gerät

Der SysM - Connected Raumtemperaturregler, ZB (nachfolgend Thermostat genannt) wird hauptsächlich für wasserbasierte Heiz- und Kühlanwendungen wie wasserbasierte Fußbodenheizung und Heizkörperheizung verwendet.

Der Thermostat besteht aus:

  1. Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2 A (MEG5777-0000)

  2. Rahmen

  3. Connected Raumtemperaturregler-Modul, ZB (MEG5779-0xxx)

HINWEIS: Der Raumtemperaturregler-Einsatz 2 A ist nicht für den direkten Anschluss einer Elektroheizung geeignet.

Der Thermostat besteht aus 3 Komponenten: Einsätze, Rahmen und ZB-Modul. Jede Komponente muss separat bestellt werden.


Funktionen des Thermostats:

  • Messen und Regeln der Raumtemperatur

  • Punktmatrix-Anzeigen (aktueller Raum und Solltemperatur)

  • Zugriffsschutz

  • Ventilschutz

  • Wechsel zwischen Heizen und Kühlen

  • Rückstellung/Präsenzschaltung des universellen Eingangs (extern)

  • Spannungsfreie oder stromführende Steuerung, Schließer oder Öffner.

  • Smarte Planung über die Wiser-App

Bedienelemente

  1. Punktmatrix-Anzeige

    • LED für Funkverbindung ()

    • LED für Heizungs- und Kühlbedarf ()

    VORSCHLAG: Alle LED-Anzeigen werden im Kapitel über das LED-Verhalten erläutert.
  2. Drehtaster

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?