DUG_SysM - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB_WH-06

Geräteplatzierung ändern

Mit der Wiser Home App können Sie die Platzierung des Thermostats ändern.
So ändern Sie die Platzierung des Thermostats:
  1. Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Platzierung (A) für eine der folgenden Optionen:
    VORSCHLAG: Sie können auch ein Gerät aus der Liste auf der Registerkarte Kontrolle wählen. Tippen Sie auf > Geräteeinstellungen.
    • Um einen neuen Raum zu erzeugen, geben Sie den Raumnamen (B) ein und tippen Sie auf Eingeben.

    • Geräteplatzierung ändern (C).

    HINWEIS: Um das Gerät aus dem Raum zu entfernen, tippen Sie auf Aus Raum entfernen (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?