Gerät mit dem Wiser Hub koppeln
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
.
- Tippen Sie auf >.
- Tippen Sie auf QR-Code scannen und
erlauben Sie der Wiser Home App den Zugriff auf Ihre Kamera. Scannen
Sie dann den QR-Code auf dem Gerät.HINWEIS: Wenn Sie den richtigen QR-Code nicht finden können, tippen Sie auf Ich kann den richtigen QR-Code nicht finden, um das Gerät manuell zu koppeln und mit Schritt 4 fortzufahren.
Wenn der QR-Code falsch ist, wird die Meldung Falscher QR-Code gescannt angezeigt. Tippen Sie auf Ich kann den QR-Code nicht scannen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
-
(A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind.
-
(B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können.
-
- Wenn das Gerät validiert ist, tippen Sie auf Weiter.
- Halten Sie den Thermostat-Drehtaster (> 3 s) gedrückt,
bis Jn am Gerät erscheint.
Warten Sie einige Sekunden, bis die Funk-LED
am Thermostat grün leuchtet und die App bestätigt, dass das Relais verbunden ist.
HINWEIS: Die drahtloseDie LED am Thermostat leuchtet rot, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung.
- Weisen Sie dem Thermostat einen Raum zu, und tippen Sie
dann auf Eingeben.HINWEIS: Wenn die Voreinstellung des Thermostats auf P3 (Hydronik-Fußbodenheizung) eingestellt ist und er an einen Wiser Fußbodenheizungsaktor (FBH) angeschlossen ist, dann weisen Sie einen Raum zu und tippen Sie auf Weiter zur Konfiguration der FBH. Siehe Konfigurieren des FBH-Aktors, um die Einrichtung abzuschließen.
Nachdem Sie das Gerät gekoppelt haben, erscheint eine Bestätigungsanzeige mit folgenden Optionen:
-
+ Neues Gerät hinzufügen: Tippen Sie darauf, um mit dem Koppeln weiterer Geräte fortzufahren.
-
Verwendung Ihres Geräts: Antippen, um mit der Verwendung des gekoppelten Geräts zu beginnen.
HINWEIS: Die Bestätigungsanzeige erscheint nur, wenn Sie als Hauseigentümer eingeloggt sind. -