DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Manuelle Einstellung der Raumtemperatur

Die Raumtemperatur kann manuell erhöht/reduziert werden, indem der Drehtaster des Thermostats gedreht wird.
Voraussetzung: Wählen Sie die Voreinstellung aus.

Drehen Sie den Thermostat-Drehtaster:
  • Im Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu erhöhen.

  • Gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu reduzieren.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?