DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Gerät zurücksetzen

Sie können den Thermostat manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder einen Soft-Reset durchführen.

Soft-Reset
Halten Sie den Drehtaster > 20 s gedrückt.
Das Thermostat zeigt „Sr“ an, was auf einen Soft-Reset verweist, und er wird ausgewählt, wenn der Taster losgelassen wird.
Sr“ blinkt, um den Soft-Reset zu bestätigen.


HINWEIS:
  • Wenn Sie den Drehtaster 25 Sekunden lang gedrückt halten, wird der Thermostat auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

  • Um den Soft-Reset abzubrechen, halten Sie den Drehtaster > 30 s gedrückt. Dadurch wird die Benutzeroberfläche des Thermostats vor dem Drücken des Drehtasters in den vorherigen Zustand zurückgesetzt, ohne dass sich der Funktionszustand ändert.

Ein Soft-Reset bewirkt Folgendes:
  • Löscht alle Zigbee-Verbindungsdetails.

  • Löschen Sie alle Cloud- und Kontodetails, die vom Gerät verwaltet werden, um eine erneute Registrierung zu ermöglichen.

  • Kehrt im manuellen Betrieb auf den standardmäßigen Sollwert zurück.

  • Behalten Sie alle Werkseinstellungen bei, z.B. die MAC-Adresse.

  • Behalten Sie die Installateurkonfiguration des Geräts bei, um die ordnungsgemäße Funktion bis zur und nach der erneuten Verbindung/Registrierung sicherzustellen.

Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen
Halten Sie den Drehtaster > 25 s gedrückt.
Das Thermostat zeigt „Fr“ an, was auf ein Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen verweist, und er wird ausgewählt, wenn der Taster losgelassen wird.
Fr“ blinkt, um das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen zu bestätigen.


HINWEIS: Um das Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen abzubrechen, halten Sie den Drehtaster > 30 s gedrückt. Dadurch wird die Benutzeroberfläche des Thermostats vor dem Drücken des Drehtasters in den vorherigen Zustand zurückgesetzt, ohne dass sich der Funktionszustand ändert.

HINWEIS: Wenn der Drehtaster losgelassen wird, blinkt „Fr“ auf der Punktmatrix-Anzeige, der Thermostat wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und nach 5 Sekunden kehrt er zu Gerätevoreinstellung zurück.

Das Zurücksetzen auf den Werkseinstellungen bewirkt Folgendes:
  • Löscht alle Zigbee-Verbindungsdetails.

  • Löscht alle Konfigurationsdaten.

  • Löscht alle Zeitplaninformationen.

  • Kehrt im manuellen Betrieb auf den standardmäßigen Sollwert zurück.

  • Behalten Sie alle Werkseinstellungen bei, z.B. die MAC-Adresse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?