DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Google Home

Google Home ist eine Marke für intelligente Lautsprecher, die ähnlich wie Alexa funktionieren. Sie können den Google Assistenten verwenden, um Informationen anzufordern oder eine Aktion mit verschiedenen Befehlen auszuführen.

Gängige Wiser-Befehle für Google Home:

  • Anfrage: „OK Google, ist das Warmwasser an?“

  • Warmwasser-Befehl: „OK Google, schalte das Warmwasser ein/aus.“

  • Raumtemperatur: „OK Google, wie warm ist (Zimmername)?“

  • Temperatur einstellen: „OK Google, setze (Raumname) auf XX Grad.“

  • Temperatur erhöhen: „OK Google, erhöhe den Sollwert um XX Grad.“

  • Temperatur einstellen: „OK Google, setze (Raumname) auf XX Grad.“

Änderungen mit Google Home

Alle Änderungen werden per Sprachbefehl in Verbindung mit dem Thermostat vorgenommen. Sie sind eine Stunde lang oder bis zum nächsten geplanten Ereignis gültig. Der Benutzer kann diese Aktion nicht ändern. Dies gilt auch für Heizverstärkungen, die vom Heizkörperthermostat ausgelöst werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?