DUG_Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A_WH-04

Gerät identifizieren

Mit der Wiser Home App können Sie den Thermostat aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > > Identifizieren (A).
    HINWEIS: Die Thermostat-LEDs auf der Punktmatrix-Anzeige blinken weiß, während die LED für die drahtlose Verbindung gleichzeitig grün blinkt, bis Sie auf OK tippen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?