DUG_System M und System D SSO_WH-07

LED-Anzeigen

Gerät koppeln

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie den Drucktaster dreimal.

Die LED blinkt einmal pro Sekunde gelb.

Der Verbindungsmodus bleibt 30 Sekunden lang aktiv. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die LED eine Zeit lang permanent grün auf, bevor sie sich ausschaltet.

Gerät zurücksetzen

Benutzeraktion

LED-Anzeige

Status

Drücken Sie den Drucktaster dreimal und halten Sie ihn einmal für > 10 s gedrückt.

Nach 10 s beginnt die LED rot zu blinken.

Das Gerät ist im Zurücksetzungsmodus. Es wird nach 10 Sekunden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Gerät startet dann neu und die LED leuchtet dauerhaft orange.

Einstellung (Standardzustand)

Status

LED-Anzeige

Beschreibung

Die rote LED leuchtet.

Die rote LED leuchtet, wenn der Ausgang eingeschaltet wird.

Alle LEDs sind AUS.

Die LEDs sind AUS, wenn der Ausgang AUS ist.

Alarme

Status

LED-Anzeige

Beschreibung

Rot: schnelles Blinken

Wenn ein Überlast- oder Übertemperaturalarm ausgelöst und das Gerät abgeschaltet wird.

LED-Anzeigemodus/Hintergrundbeleuchtungsmodus

Laststatus

EIN

AUS

Umkehr mit Last

Keine LED

Konsistent mit Last

Keine LED

Immer aus

Keine LED

Keine LED

Immer ein

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?