DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-04

Verhalten der LED-Anzeige einrichten

Mit der Wiser Home App können Sie das Verhalten der LED-Anzeige auf Ihrem Gerät einstellen, um den Gerätestatus zu identifizieren.

  1. Tippen Sie in der Übersicht auf .

  2. Tippen Sie auf Geräte > Leuchten .

  3. Wählen Sie das zu aktualisierende Gerät aus und tippen Sie auf Verhalten der LED-Anzeige.

    HINWEIS: Wenn Sie die Option in Ihrer App nicht finden können, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurück und führen Sie den Kopplungsprozess durch.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen gemäß Ihren Wünschen aus.

    LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist

    Die LED schaltet sich ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

    LED aus, wenn das Gerät eingeschaltet ist

    Die LED erlischt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

    Immer ausgeschaltet

    Die LED bleibt immer ausgeschaltet.

    Immer eingeschaltet

    Die LED bleibt immer eingeschaltet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?