DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-02

Einstellen des Sommer-Komfort-Modus

Im Sommer-Komfort-Modus werden die Jalousien automatisch an eine bestimmte Position angepasst, wenn die Temperatur sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zu hoch ist. Mit dieser Lösung wird Ihr Zuhause passiv durch Herunterlassen der Jalousien gekühlt.
Merkmale:
  • Die Innentemperatur wird über einen Sensor gemessen und die Außentemperatur je nach Ihrem Standort.

  • Funktioniert nur, wenn die Sonne scheint (tagsüber).

  • Standardmäßig werden die Jalousien zu 50 % geschlossen

  • Dieses Merkmal ist nur aktiv, wenn zwischen Innen- und Außentemperatur ein Unterschied von mindestens 2 Grad besteht. Zum Beispiel: Innentemperatur mindestens 26 Grad, Außentemperatur mindestens 28 Grad.

Voraussetzung:

  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf > Smarte Funktionen.
  2. Tippen Sie auf , um Informationen über den Sommer-Komfort-Modus anzuzeigen.
  3. Tippen Sie auf (A), um die Konfigurationsseite für den Sommer-Komfort-Modus aufzurufen.
  4. Tippen Sie auf den Umschalter (B), um den Sommer-Komfort-Modus zu aktivieren.
  5. Tippen Sie auf (C), um die Temperatur einzustellen.
  6. Wählen Sie die Innen- und Außentemperatur aus, die Sie als unangenehm empfinden (D).
    HINWEIS: Die Innentemperatur muss niedriger sein als die Außentemperatur (mindestens 2 Grad Unterschied zwischen innen und außen).
  7. Tippen Sie auf Einstellung (E).
  8. Tippen Sie auf Jalousie Wohnzimmer (F) und aktivieren Sie den Umschalter (G).
    HINWEIS:
    • Es werden nur die Jalousien angezeigt, die für den Sommer-Komfort-Modus in Frage kommen.

    • Wenn Sie beispielsweise sowohl Jalousie- als auch Temperatursensoren installiert haben, wird im Sommer-Komfort-Modus in jedem Raum die Umgebungstemperatur gemessen, und es werden alle Jalousien, mit Ausnahme der älteren Jalousien, gesteuert.

  9. Tippen Sie auf Jalousie Steuerung (H), stellen Sie die Jalousieposition (I) je nach Jalousietyp ein und tippen Sie auf Einstellung.
    Im Folgenden wird der Vorgang für Jalousien mit Kipplamellen gezeigt.
    • Jalousie mit Kipplamellen:

      • Ziehen Sie auf der Registerkarte  Position  den Schieberegler (I) nach oben/unten, um den gewünschten Prozentsatz für die Öffnung der Jalousie festzulegen.

      • Tippen Sie auf die Registerkarte Lamellenneigung und ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um den gewünschten Prozentsatz für die Öffnung der Jalousie entsprechend der Neigungsposition festzulegen: Horizontal, Gekippt, Vertikal.

        WICHTIG:
        • Standardmäßig ist die Jalousieposition auf 50 % eingestellt.

        • Die Jalousie darf nicht zu 100 % schließen, um ein versehentliches Aussperren (auf dem eigenen Balkon oder im Garten) zu vermeiden.

  10. Tippen Sie auf (J) und aktivieren Sie den Umschalter (K), um die Jalousieposition festzulegen.
    1. Tippen Sie auf Jalousie Steuerung (L) und ziehen Sie den Schieberegler nach oben/unten, um den gewünschten Prozentsatz für die Öffnung der Jalousie festzulegen. Tippen Sie dann auf Einstellung.
    VORSCHLAG: Standardmäßig sind alle Räume aktiviert. Sie können die Räume Ihrer Wahl aktivieren oder deaktivieren (M). Sie können beispielsweise die Räume deaktivieren, bei denen es zu störenden Auslösevorgängen kommen kann (Wintergärten, Hauswirtschaftsräume).
    Jalousien, für die der Sommer-Komfort-Modus eingestellt ist, werden auf der Seite Übersicht angezeigt.
    HINWEIS:
    • Falls eine Änderung erforderlich ist, tippen Sie auf (N) > Geräteeinstellungen > Sommer-Komfort-Modus > Jalousie Steuerung und stellen Sie die Position der Jalousie ein.

    • Um den Sommer-Komfort-Modus für eine bestimmte Jalousie zu deaktivieren, tippen Sie auf (N)

      > Geräteeinstellungen > Sommer-Komfort-Modus und deaktivieren Sie den Umschalter.

    • Um den Sommer-Komfort-Modus insgesamt zu deaktivieren, tippen Sie auf > Smarte Funktionen > Sommer-Komfort-Modus und deaktivieren Sie den Umschalter.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?