DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-02

Gerät identifizieren

Mit der Wiser Home App können Sie einen 1-fach Schalter unter den anderen verfügbaren Geräten im Raum finden.
So identifizieren Sie den 1fach-Schalter:
  1. Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > 1fach Schalter > Identifizieren (A).
    HINWEIS:
    • Die LED des 1fach Schalters blinkt nun, sodass Sie das Gerät bestimmen können. Auch angeschlossene Lasten werden ein- bzw. ausgeschaltet.

    • Die 1fach Schalter-LED blinkt so lange, bis Sie auf OK tippen.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?