DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-02

Einen Moment erstellen

Mit Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente auf der Grundlage Ihrer Anforderungen erstellen.
So erstellen Sie einen Moment:
  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf .
  2. Gehen Sie zu Moments > , um einen Moment zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
    TIPP: Sie können das Miniaturbild auswählen, das Ihren Moment darstellt, indem Sie auf tippen.
  4. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen.
  5. Im Menü Aktionen hinzufügen können Sie die Geräte auswählen (C).
  6. Wenn Sie alle Geräte ausgewählt haben, tippen Sie auf Fertig.
  7. Tippen Sie auf der Seite Moment-Einstellungen auf das Gerät, um die Bedingung festzulegen. Wählen Sie beispielsweise den Unterputz-Schaltaktor aus.
    • Tippen Sie zum Einschalten auf (D).

    Tippen Sie bei der Festlegung der gewünschten Bedingung auf Einstellung.

  8. Wenn alle Bedingungen festgelegt sind, tippen Sie auf Speichern.
    Sobald der Moment gespeichert ist, wird er auf der Registerkarte Automatisierung angezeigt. Sie können auf den Moment tippen, um ihn zu aktivieren.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?