DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-02

Minimale bzw. maximale Helligkeit einstellen

Mit der Wiser Home App können Sie die minimale bzw. maximale Helligkeit festlegen.
Einstellen der Mindest- oder Höchsthelligkeit:
  1. Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > 1fach Dimmer und stellen Sie die minimale bzw. maximale Helligkeit mit dem Schieberegler (A) ein.
    VORSCHLAG: Sie können den RL-LED-Modus (B) aktivieren, wenn der 1fach Dimmer mit einer LED-Lampe verbunden ist. Es wird empfohlen, diesen Modus zu verwenden, wenn die Glühbirne flackert. Überprüfen Sie die Spezifikationen des Lampenherstellers und die reduzierte Leistung des Dimmers.
    HINWEIS: Die Einstellungen für minimale/maximale Helligkeit und die Funktionen des RL-LED-Modus stehen für 2fach Dimmer nicht zur Verfügung.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?