DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-02

Gerät identifizieren

Mit der Wiser Home App können Sie einen 1fach Dimmer unter den anderen verfügbaren Geräten im Raum finden.
So identifizieren Sie den Einfach-Dimmer:
  1. Tippen Sie auf der Seite „Übersicht“ auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > 1fach Dimmer > Identifizieren (A).
    HINWEIS:
    • Die LED des 1fach Dimmers blinkt nun, sodass Sie das Gerät bestimmen können. Außerdem wird die Helligkeit des angesteuerten Geräts erhöht bzw. reduziert.

    • Die 1fach Dimmer-LED blinkt so lange, bis Sie auf OK tippen.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?