DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-03

Zeitplan einrichten

Die Geräte können vollständig über Zeitpläne gesteuert werden. Sobald der jeweilige Zeitplan festgelegt ist, werden die Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben.
So erstellen Sie einen Zeitplan:
  1. Tippen Sie auf der Seite Übersicht auf .
  2. Gehen Sie zu Zeitplan > , um einen Zeitplan zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Zeitplans ein (A).
  4. Wählen Sie im Menü TYP die Option Leuchten (B) aus.
  5. Wählen Sie im Menü ANWENDEN FÜR aus den aufgeführten Geräten die Option Schalter (C) aus.
  6. Tippen Sie auf Erstellen, um Ereignisse einzurichten.
  7. Tippen Sie auf , um ein Ereignis hinzuzufügen, z. B. ZUSTÄNDE (Leuchten ein/aus) und WANN (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang oder bestimmter Zeitbereich).
    HINWEIS: Tippen Sie auf , um den Zeitplan von einem Tag in einen anderen zu kopieren, oder kopieren Sie den gesamten Zeitplan in einen neuen oder in einen vorhandenen Zeitplan.
  8. Tippen Sie auf Einstellung, um den Zeitplan zu speichern.
    HINWEIS: Gehen Sie analog vor, um einen Zeitplan für den Dimmer oder den Jalousieschalter festzulegen.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?