Definir o modo de conforto de verão
-
A temperatura interna é medida pelo sensor e a temperatura externa é medida com base na sua localização.
-
Funciona apenas quando não há sol (durante o dia).
-
Por predefinição os estores fecham 50%
-
Esta funcionalidade está ativa apenas quando há uma diferença mínima de 2 graus entre as temperaturas interna e externa. Por exemplo: A temperatura interna mínima é de 26 graus enquanto a temperatura externa mínima é de 28 graus.
Pré-requisito:
-
Tem de ter um sensor de temperatura para medir a temperatura interna.
-
Adicionar endereço à sua conta.
Toque em > . -
Calibre os estores.
Consulte Calibragem dos estores ou Calibragem dos estores com lâminas basculantes com base no tipo de estores.
- Na página Principal, toque em > Modos inteligentes.
- Toque em para ver informações sobre o Modo de conforto de verão.
- Toque em (A) para aceder à página de configuração do Modo de conforto de verão.
- Toque no botão ativar/desativar (B) para ativar o Modo de conforto de verão.
- Toque em (C) para definir a temperatura.
-
Selecione a temperatura de desconforto interna e externa
(D).
NOTA: A temperatura interna deve ser inferior à temperatura externa (diferença mínima de 2 graus entre o interior e o exterior).
- Toque em Definir (E).
-
Toque em
Estores da sala
de estar (F) e ative o botão ativar/desativar (G).
NOTA:
-
Apenas serão mostrados os estores que são elegíveis para o modo de conforto de verão.
-
Por exemplo, se tiver instalado os estores e o sensor de temperatura na sua casa. O modo de conforto de verão irá medir a temperatura ambiente detetada em qualquer divisão e controlar todos os estores, exceto os antigos.
-
-
Toque em
Controlos dos estores (H), defina a posição dos estores (I) de acordo com o
tipo de estores e toque em Definir.
A demonstração seguinte é mostrada para os estores com lâminas basculantes.
-
Estores com lâminas basculantes:
-
No separador Posição , arraste a barra deslizante (I) para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores.
-
Toque no separador Inclinação das lâminas, arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores de acordo com a posição de inclinação. Horizontal, Inclinado, Vertical.
IMPORTANTE:-
Por predefinição, a posição dos estores está definido em 50%
-
Os estores não devem fechar a 100% para evitar problemas como, por exemplo, alguém preso lá fora (na varanda ou no jardim).
-
-
-
-
Toque em (J) e ative o botão ativar/desativar
(K) para definir a posição dos estores.
- Toque em Controlos dos estores (L) e arraste a barra deslizante para cima/baixo para definir a percentagem pretendida de abertura dos estores e toque em Definir.
SUGESTÃO: Todas as divisões são ativadas por predefinição, pode ativar ou desativar as divisões à sua escolha (M). Por exemplo, pode desativar as divisões que desencadeiam ruídos incómodos (estufas, despensas).Os estores definidos como Modo de conforto de verão aparecem na página Principal.NOTA:-
Se for necessária alguma alteração, toque em (N) >
e defina a posição do estores. -
Para desativar o Modo de conforto de verão específico para um estores, toque em (N)
> e desative o botão ativar/desativar. -
Para desativar totalmente o Modo de conforto de verão, toque em > e desative o botão ativar/desativar.