DUG_Botão de pressão conectável simples/duplo_WH-03

Definir a localização do dispositivo na divisão

Através da aplicação Wiser Home, pode atribuir o seu regulador a qualquer divisão (como o quarto, a sala de estar, a sala de jantar, etc.).
Para atribuir um regulador de luz a uma divisão:
  1. Na página Principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Regulador de luz > Localização para abrir a página de configuração.
  3. Na página de configuração, pode introduzir o Novo nome da divisão (A) ou selecionar uma divisão já existente na lista (B).
    SUGESTÃO: Se o dispositivo já estiver atribuído, pode removê-lo da divisão existente. Toque em Remover da divisão (C).
  4. Depois de efetuadas as alterações, toque em Enviar (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?