DUG_Push-button Module, 1-gang/2-gang_WH-03

Configuración de la localización del dispositivo en la habitación

Con la aplicación Wiser Home, puede asignar su regulador de 1 tecla a cualquier habitación (como el dormitorio, la sala de estar, el comedor, etc.).
Para asignar el regulador de 1 tecla a una habitación:
  1. En la página Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Regulador de 1 tecla > Localización para abrir la página de ajustes.
  3. En la página de ajustes, puede introducir el Nombre de la nueva habitación (A) o seleccionar una habitación existente de la lista (B).
    SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede quitarlo de la habitación existente. Pulse Eliminar de la habitación (C).
  4. Una vez que se hayan realizado los cambios, pulse Enviar (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?