DUG_Unica Relay Switch_WH-07

Affichage LED

Appairage

Action de l’utilisateur

Affichage LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert pendant un certain temps avant de s’éteindre.

Réinitialisation

Action de l’utilisateur

Affichage LED

Statut

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.

Au bout de 10 s, la LED clignote en rouge.

L’interrupteur à relais est en mode de réinitialisation. Les réglages d’usine sont rétablis après 10 secondes. L’interrupteur à relais redémarre et la LED clignote en vert pendant quelques secondes, puis reste orange.

Identification du dispositif

Affichage LED

Statut

La LED clignote en rouge.

Les équipements connectés clignotent, lorsqu’ils ont été identifiés avec succès par l’interrupteur à relais.

Différents modes de connectivité

Affichage LED

Statut

La LED clignote en vert et en rouge lors de l’appairage.

L’équipement tente de se connecter à un autre mode de connectivité.
Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir, puis maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. Lorsque la LED clignote rapidement en rouge, relâchez le bouton-poussoir.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.