DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Configurar o dispositivo

O ecrã Detalhes do dispositivo permite-lhe configurar as definições do dispositivo de acordo com as suas preferências.
  1. No ecrã Inicial, toque em.
  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Interruptor de relé para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > Selecionar dispositivo > > Definições do dispositivo.

    A

    Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

    B

    Localização: Toque para atribuir o Dispositivo a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Para obter mais informações, consulte Definir a localização do dispositivo.

    C

    Comportamento do indicador LED: Toque para definir o comportamento do indicador LED do dispositivo de acordo com a sua preferência. Consulte Configurar o comportamento do indicador LED para obter informações detalhadas em cada uma das opções.

    D

    Identificar: Toque para identificar o dispositivo. O LED de estado pisca a vermelho e os dispositivos de iluminação conectados ligam-se/desligam-se de forma intermitente, após a identificação bem-sucedida do interruptor.
    Toque em OK quando terminar de identificar o dispositivo.

    E

    Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

    NOTA:
    • A remoção do dispositivo também reiniciará o interruptor. Após a reinicialização, o LED fica âmbar indicando que o interruptor está pronto para o emparelhamento.

    • Se surgir algum problema durante o emparelhamento ou a reinicialização do interruptor, consulte Repor o dispositivo.

    F

    Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo.

    • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

    • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

    • Sinal fraco (< -79 dBm)

    • Sem sinal (o dispositivo está offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?