DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-05

Indicador LED

Emparelhamento

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Pressione o botão de pressão 3 vezes

O LED pisca a âmbar por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED pisca a verde durante algum tempo, antes de desligar.

Repor

Ação do utilizador

Indicador LED

Estado

Pressione o botão de pressão 3 vezes e mantenha-o pressionado uma vez durante > 10 s.

Após 10 segundos, o LED pisca a vermelho.

O interruptor conectável está no modo de reposição. Será reposto para as predefinições de fábrica após 10 segundos. A seguir, o interruptor conectável reinicia e o LED pisca a verde durante alguns segundos e depois fica a âmbar.

Identificar o dispositivo

Indicador LED

Estado

O LED pisca a vermelho.

Os dispositivos conectados ligam-se/desligam-se de forma intermitente, após a identificação bem sucedida do interruptor conectável.

Modo de conectividade diferente

Indicador LED

Estado

O LED pisca a verde e vermelho durante o emparelhamento.

O dispositivo está a tentar conectar-se a outro modo de conectividade.
Prima ligeiramente o botão de pressão 3 vezes e mantenha-o premido durante 20 segundos. Quando o LED piscar rapidamente a vermelho, solte o botão de pressão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?