DUG_Unica Relay Switch_WH-07

Encendido/apagado del dispositivo con la aplicación

  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo.
  2. Pulse (A) para encender/apagar el interruptor de relé.
    SUGERENCIA: También puede encender o apagar el dispositivo desde la pantalla de Inicio cuando lo añada a sus Favoritos.
    To know more about Favoritos, refer to the Gestionar favoritos topic in the respective System User Guide.
    NOTA: La pestaña Control no será visible si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de Inicio.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.