DUG_Unica SSO_WH-09

À propos de l’appareil

La prise de courant connectée 16A (ci-après dénommée prise) est une prise de courant connectée conçue pour gérer et contrôler les dispositifs électriques de manière pratique et efficace.

La prise est équipée des éléments suivants:

  • Mécanisme de protection de température: lorsque la prise de courant est utilisée avec une charge élevée sur une longue période, le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre la surchauffe.

  • Mécanisme de protection contre les surcharges: lorsque la prise de courant est utilisée avec une charge élevée (~18 A ou plus), le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre les surcharges.

Caractéristiques d’une prise de courant:

  • Accès à distance: vous pouvez activer / désactiver la prise à l’aide de l’application ou via un interrupteur sans fil ou via la commande vocale (Google Home, Amazon Alexa, Siri) en plus d’utiliser le bouton Marche/Arrêt sur le dispositif lui-même.

  • Consommation: vous pouvez surveiller la consommation électrique (W) à l’aide de l’application.

  • Installation facile: la prise de courant s’installe dans des boîtiers muraux existants (40mm), sans besoin de boîtier mural individuel.

  • Programmation facile: vous pouvez créer un programme pour les différentes fonctions de l’appareil de manière simple, conformément à vos exigences spécifiques en matière de confort et de commodité.

  • Sécurité élevée: la protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes garantit la sécurité permanente de la prise.

NOTE:
  • Ne raccordez aucun appareil dépendant d’une alimentation électrique permanente

  • Ne mélangez pas différents types de charge dans la prise commandée

  • N’utilisez pas de multiprises dans la prise commandée

  • Ne l’utilisez pas pour charger des VE

Élément de fonctionnement

  1. Bouton-poussoir avec LED d’état

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.