DUG_Unica SSO_WH-07

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement la prise femelle sur la valeur par défaut. Par exemple, lorsque le concentrateur est remplacé.

Appuyez brièvement trois fois (<0,5 s) sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois (>10 s) sur le bouton-poussoir. Le voyant clignote en rouge au bout de 10 s, puis relâchez le bouton-poussoir.

Une fois la réinitialisation réussie, la LED cesse de clignoter. Ensuite, l’appareil redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE:
  • Toutes les données de configuration, données utilisateur et données réseau sont effacées.

  • Une fois réinitialisé, le voyant devient orange, indiquant que le socket est prêt à être apparié.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?