DUG_Unica SSO_WH-09

Dépannage

Symptôme

Cause possible

Solution

La prise n’est pas activée.

La prise est cassée ou il peut y avoir une alarme si la LED clignote en rouge.

Au début, mettez la prise de courant hors tension, déconnectez-la de l'alimentation et mettez-la sous tension après un certain temps. S'il ne fonctionne toujours pas, vous pouvez remplacer la prise de courant. Pour plus d'informations sur le câblage, reportez-vous aux instructions d'installation.

En cas d'alarme, l'utilisateur ne peut pas activer la sortie localement ou à distance.

La LED clignote rapidement en ROUGE.

Éliminer les alarmes de la prise.

Pour éliminer l’alarme, appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Au bout de 4 secondes, le clignotement s’arrête et l’alarme disparaît. Vous pouvez alors réutiliser la prise de courant.

NOTE: Avant de supprimer l'alarme, vous devez vérifier la raison du défaut de surintensité et du défaut thermique pour des raisons de sécurité.
.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.