DUG_SysM/SysD SSO_WH-06

Über das Gerät

Die Connected SCHUKO-Steckdose 16 A (nachfolgend Steckdose genannt) ist eine vernetzte Steckdose, die für die praktische und effiziente Verwaltung und Steuerung elektrischer Geräte entwickelt wurde.

Die Steckdose ist wie folgt ausgestattet:

  • Temperaturschutzmechanismus: Wenn der Steckdose über einen längeren Zeitraum mit einer hohen Last verwendet wird, kann der Mechanismus die Steckdose ausschalten und so den Überhitzungsschutz gewährleisten.

  • Überlastschutzmechanismus: Wenn die Steckdose mit einer hohen Last (~18 A oder höher) verwendet wird, kann die Steckdose durch den Mechanismus abgeschaltet werden, was den Überlastschutz gewährleistet.

Merkmale einer Steckdose:

  • Fernzugriff: Zusätzlich zur Ein/Aus-Taste am Gerät selbst können die Steckdose über die App, über einen Connected Funk-Taster oder über die Sprachsteuerung (Google Home, Amazon Alexa, Siri) ein-/ausschalten.

  • Leistungsaufnahme: Sie können den Stromverbrauch (W) mit der App überwachen.

  • Einfache Installation: Die Steckdose kann in bestehende Wanddosen (40 mm) eingebaut werden, ohne dass eine separate Wanddose erforderlich ist.

  • Einfache Planung: Sie können einen Zeitplan für die verschiedenen Gerätefunktionen erstellen, der Ihren spezifischen Anforderungen bezüglich Komfort und Bequemlichkeit entspricht.

  • Hohe Sicherheit: Der integrierte Überlast- und Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass die Steckdose jederzeit sicher ist.

HINWEIS:
  • Das Gerät darf keine sicherheitsrelevanten Anwendungen steuern

  • Vermischen Sie keine unterschiedlichen Lasttypen an der gesteuerten Steckdose

  • Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen an der gesteuerten Steckdose

  • Nicht zum Aufladen von Elektrofahrzeugen verwenden

Darstellung des Bedienelements

  1. Drucktaster mit Status-LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?