DUG_System M e Systema D SSO_WH-05

Acerca do dispositivo

A tomada conectável 16 A (a seguir designada Tomada) é uma tomada elétrica conectável, concebida para gerir e controlar dispositivos elétricos de forma conveniente e eficaz.

A tomada está equipada com:

  • Mecanismo de proteção de temperatura: Quando a tomada é utilizada com uma carga elevada durante um longo período de tempo, o mecanismo pode desligar a tomada, garantindo proteção contra sobreaquecimento.

  • Mecanismo de proteção de sobrecarga: Quando a tomada é usada com uma carga alta (~18 A ou superior), o mecanismo pode desligar a tomada, garantindo a proteção de sobrecarga.

Funcionalidades de uma tomada:

  • Acesso remoto: Pode ligar/desligar a tomada utilizando a aplicação, através de um interruptor sem fios conectável ou de controlo de voz (Google Home, Amazon Alexa, Siri), além de usar o botão Ligar/Desligar do próprio dispositivo.

  • Consumo de energia: Pode monitorizar o consumo de energia (W) utilizando a aplicação.

  • Instalação fácil: A tomada cabe nas caixas de parede existentes (40 mm); não é necessária uma caixa de parede separada.

  • Agendamento fácil: Pode criar um horário para as várias funções do dispositivo de uma forma fácil, de acordo com os seus requisitos específicos de conforto e comodidade.

  • Segurança elevada: A proteção integrada contra sobrecarga e sobreaquecimento garante que a tomada está sempre em segurança.

NOTA:
  • O dispositivo não deve controlar aplicações relevantes em termos de segurança

  • Não misture tipos de carga diferentes na tomada controlada

  • Não utilize tomadas múltiplas na tomada controlada

  • Não utilize para carregamento de veículos elétricos

Diagrama dos elementos de operação

  1. Botão de pressão com LED de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?