Acerca do documento

Âmbito do documento

Este documento fornece instruções de configuração e utilização para o Relé de Caldeira Wiser, concebido para controlar caldeiras domésticas em sistemas de aquecimento central à base de água. Explica como emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser, configurar tipos de controlo, como Relé ou OpenTherm, e atribuir tipos de fontes de calor. Os utilizadores podem gerir o aquecimento manualmente ou através da aplicação Wiser Home, criar momentos e automatizações e identificar o dispositivo através de indicadores LED. O guia inclui opções de aquecimento de emergência, passos para a resolução de problemas e especificações técnicas, juntamente com suporte de integração para sistemas de casa inteligentes.

Nota de validade

As características dos produtos descritos neste documento destinam-se a corresponder às características disponíveis em www.se.com. Como parte da nossa estratégia empresarial de melhoria constante, podemos rever o conteúdo ao longo do tempo para aumentar a clareza e a exatidão Se se verificar uma diferença entre as caraterísticas do presente documento e as caraterísticas em www.se.com, consulte www.se.com para obter as informações mais recentes.

Para sua segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem deter conhecimentos profundos nas seguintes áreas:
  • Ligação a redes de instalação.
  • Ligação de vários dispositivos elétricos.
  • Instalação de cabos elétricos.
  • Normas de segurança, regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
Os terminais da placa de parede podem conter corrente elétrica inclusivamente quando o dispositivo não está a funcionar. Antes de trabalhar no dispositivo, desligue-o sempre da alimentação através do fusível no circuito de entrada.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
CUIDADO
O DISPOSITIVO PODE FICAR DANIFICADO
  • O Relé Caldeira só pode ser instalado em circuitos que consumam menos de 2,5 amperes.
  • Não use uma caixa de montagem de superfície para a instalação. A placa de parede não foi projetada para este efeito.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.
AVISO
RISCO DE DANOS NO DISPOSITIVO
Manuseie o produto sempre de acordo com os dados técnicos especificados.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

Nota de validade

As características dos produtos descritos neste documento destinam-se a corresponder às características disponíveis em www.se.com. Como parte da nossa estratégia empresarial de melhoria constante, podemos rever o conteúdo ao longo do tempo para aumentar a clareza e a exatidão Se se verificar uma diferença entre as caraterísticas do presente documento e as caraterísticas em www.se.com, consulte www.se.com para obter as informações mais recentes.

Dados ambientais

Encontre e transfira informações completas sobre dados ambientais acerca dos nossos produtos, incluindo conformidade RoHS e declarações REACH, bem como o Perfil Ambiental do Produto (PEP) e instruções de Fim de Vida (EOLI), entre outros.


https://www.se.com/myschneider

Informações gerais sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider

Clique na ligação abaixo para ler sobre o Programa de Dados Ambientais da Schneider Electric.


https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/

Declaração de Conformidade

A Schneider Electric Industries SAS declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA AOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO.

A Declaração de Conformidade encontra-se disponível para ser transferida em:

Idiomas disponíveis do documento

O documento está disponível nos seguintes idiomas:

  • Inglês

  • Espanhol

  • Português

  • Francês

Informação sobre terminologia não inclusiva ou não sensível

Como empresa responsável e inclusiva, a Schneider Electric está constantemente a atualizar as suas comunicações e produtos que contêm terminologia não inclusiva ou insensível. No entanto, apesar destes esforços, o nosso conteúdo pode conter termos que são considerados inadequados por alguns clientes.

Marcas comerciais

Este guia faz referência a nomes de sistemas e marcas que são marcas registadas dos seus proprietários relevantes.
  • Zigbee® é uma marca comercial registada da Connectivity Standards Alliance.
  • Apple® e App Store® são nomes de marcas ou marcas comerciais registadas da Apple Inc.
  • Google Play™ Store e Android™ são nomes de marcas ou marcas comerciais registadas da Google Inc.
  • Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.
  • Wiser™ é uma marca registada e propriedade da Schneider Electric, das respetivas associadas e filiais.
  • Amazon Alexa™ é uma marca registada da AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
  • QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e noutros países.
  • Google Home™ é uma marca registada da Google INC.
  • Airzone é uma marca registada da empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L.
  • Aidoo é uma marca registada da empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S.L.

Outras marcas e marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?