DUG_Módulo soporte de tecla simple/doble conectado_WH-07

Ajuste del nivel de luminosidad

Para aumentar/reducir el nivel de luminosidad:

  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el dispositivo.

  2. Pulse (A) para encender/apagar la luz.

  3. Pulse Regulador (B) para ajustar el % de brillo con la barra deslizante.

    SUGERENCIA:
    • También puede pulsar para encender/apagar la luz.

    • Además, puede encender/apagar el dispositivo y ajustar el brillo de la pantalla de Inicio cuando lo añada a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte Gestión de favoritos en la guía del usuario del sistema correspondiente.

    • Utilice el interruptor Seguir la programación horaria (C) para encender y apagar la programación horaria y pulse Editar programación horaria (D) para editar la programación horaria creada.

    Tap Añadir como favorito (E) to add the device to the Favourite devices section on the Inicio screen. To know more about Favourite, refer to the Gestionar favoritos topic in the respective System User Guide.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?