DUG_PowerTag-E_WH-07

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger kan anvendes til Elnet, Solenergi, Solenergi/batteri (kombination) og Batteri til genkonfiguration af strømretning.
Følgende er et eksempel på konfiguration af Avancerede indstillinger for Elnet i et af følgende scenarier:
  • Installer et nyt solcelleanlæg på elnettet.

  • Fjern et solcelleanlægget på elnettet.

  • Hvis strømretningen er forkert i det eksisterende solcelleanlæg på elnettet.

  • Hvis du har ændret grænse for elnet (strømkontrakt) .

  1. På siden Hjem trykkes på > Enheder > Energi > Elnet > Avancerede indstillinger.
  2. Tryk OK, når advarselsvinduet bliver bedt om at bekræfte.
  3. Følg ét af disse trin baseret på behovet:
    • Hvis du har installeret et nyt solcelleanlæg på elnettet. Se Parring af enheden med solcelleanlæg på elnet.
    • Hvis du har fjernet solcelleanlægget, skal du trykke på (A) og vælge Nej.
      BEMÆRK: Hvis du har konfigureret din PowerTag som solenergi eller solenergi/batteri (kombination), (A) vil feltet Har du solpaneler? blive deaktiveret. Se Parring af enheden med ESS.
    • Hvis solcelleanlægget kun forsyner elnettet, skal du trykke på (B) og vælge Ja, jeg sælger det hele.
    • For at opdatere din strømkontrakt, vælg grænse for elnet (kVA/A/kW) (C) i rullemenuen, tryk derefter på , og indtast en værdi med tastaturet afhængigt af dit land.
    • Aktivér eller deaktiver omskifteren Omvendt retning (D), hvis strømretningen er forkert i det eksisterende solcelleanlæg på elnettet. Se Parring af enheden med solcelleanlæg på elnet.
    TIP: Om natten skal strømretningen være fra Elnet til Hjem, hvis strømretningen er forkert, aktiveres eller deaktiveres omskifterenOmvendt retning (D) i overensstemmelse hermed.

    Følg den samme procedure for at konfigurere Avancerede indstillinger for ESS -Solenergi, Solenergi/Batteri (kombination) og Batteri.

    1. På siden Hjem trykkes på > Enheder > Energi > Solceller > Avancerede indstillinger.

    2. Aktivér eller deaktiver Omvendt retning (D) hvis strømretningen er ukorrekt i det eksisterende ESS. Se Parring af enheden med et energilagersystem.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?